This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ACT240:ESD 额定值

Guru**** 2977780 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74ACT240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/871530/sn74act240-esd-rating

器件型号:SN74ACT240

大家好、

我的客户询问 SN74ACT240的 HBM 等级、团队可以帮助解决此问题。

非常感谢。

陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    该器件的 HBM 额定值为2kV。