This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC1G08-Q1:关于 AEC-Q100

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC1G08-Q1, SN74LVC1G08-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/871265/sn74ahc1g08-q1-about-aec-q100

器件型号:SN74AHC1G08-Q1
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G08-Q1、 ADS1015

您好、支持团队、

我们的客户有关于 SN74AHC1G08-Q1的问题。
此 IC 符合 AEC-Q100标准吗?

查看数据表的第1页、可以看到"符合汽车应用要求"。 并提供了"ESD 保护等级符合 AEC-Q100分类"说明。
这是否意味着只有 ESD 保护符合 AEC-Q100标准?

另一方面、对于类似的产品 SN74LVC1G08-Q1、其数据表第1页上显示"符合汽车应用的 AEC-Q100标准"。
因此、我了解到 SN74LVC1G08-Q1符合 AEC-Q100标准。

此致、
M. Tachibana