This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T774:VccA 无偏置电压时 A 侧的状态是什么?

Guru**** 2898830 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/878102/sn74avc4t774-what-is-status-of-a-side-when-vcca-no-bias-voltage

器件型号:SN74AVC4T774
主题中讨论的其他器件:SN74AXC4T774

您好、E2E、

由于客户系统中可能存在电源序列问题、VCCA 作为一个侧的偏置电压在 VCCB 之后可能会延迟一段时间、即使 EN 就绪也是如此。

我们的问题是、当(1) VCCB 准备就绪但 EN 处于高电平、(2) VCCB 和 EN 准备就绪时、A 站点引脚的行为或状态是什么?

此致、

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此器件没有 EN 引脚。

    数据表显示:

    VCC 隔离特性可确保当任一 VCC 输入接地时、两个端口均处于高阻抗状态。

    为了确保加电或断电期间的高阻抗状态、OE通过一个上拉电阻器连接至 VCCA。

    SN74AXC4T774具有无干扰电源定序。