Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI
常见问题解答:逻辑和电压转换 > 仿真模型>>电流常见问题解答
此帖子的目的是向您展示如何在 TINA-TI 中导入和使用产品文件夹中提供的此网络表、以及如何为您提供测试台、以便更轻松地导入此网络表。 这些网表已经过测试、可用于许多 SPICE 仿真器、例如 TI 的 TINA-TI SPICE 仿真工具和 Cadence PSPICE 工具。
我们目前正在努力为所有逻辑器件提供 SPICE 网表、以便客户可以使用仿真来测试其设计的运行并获得信心。 当我们创建 PSPICE/SPICE 网表时、它们将上传到产品文件夹的设计和开发选项卡下的 TI.com、如下图所示。 如果您无法在产品文件夹下找到器件的 PSPICE 模型、请继续并发布新问题、如果该模型可用、我们将向您提供该模型。
将 SPICE 网表导入到 TINA-TI 中
以下 pdf 说明了如何使用 TINA-TI 中的新宏向导工具将标准 TINA 模型导入到 TINA-TI 中。 请注意、如果您使用此方法导入网表、则您的模型将没有符号。 您将需要在 TINA 中使用自动生成的符号。
导入网表的第二种方法是将网表直接放置在测试台符号内、然后将该符号复制并粘贴到您的设计中。
这可以通过右键单击所需逻辑器件的符号并选择 Enter macro 来完成:
使用文本编辑器打开从 Web 下载的.CIR 文件、并复制其所有文本。 现在、输入如上所示的宏后、通过从.CIR 文件粘贴网表来删除和替换您可能看到的任何文本。 您还可以通过右键单击符号并选择编辑符号来更改或重新绘制符号、如上图所示。
您已完成! TINA-TI Spice 模型可供使用。 只需左键单击符号和 Ctrl+C 或编辑->复制、然后将符号粘贴到设计中以供使用。
样品测试台
这些文件可在 TINA-TI 中直接打开。 向它们添加正确的网表后、它们就可以运行了。
e2e.ti.com/.../TriStateBuffer.TSC
以下文件显示了如何在 PSPICE 中使用 SPICE 模型。
如果您对导入 SPICE 模型有任何疑问、或对 SPICE 模型的操作有任何问题、请继续并提出问题、我们的专家将为您提供帮助。