This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC4T774:DIR 引脚

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/871089/sn74axc4t774-dir-pin

器件型号:SN74AXC4T774

您好!

我正在使用 SN74AXC4T774PWR 器件、我想确认我可以将 DIR 引脚直接连接到 VCCA/GND、而无需使用任何上拉/下拉电阻器。

谢谢、

Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DIR 引脚是高阻抗 CMOS 输入、因此附加电阻器不起作用(除非您打算超过 VI 绝对最大额定值)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如 Clemen 建议的那样、无需上拉/下拉电阻器即可将其直接连接到 GND 或 Vcc。

    如果有、请告诉我该应用程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    这适用于以太网交换机板。 如果使用上拉/下拉电阻器、10k 是否正常? 根据我的理解、该值无关紧要、因为内部电阻器的阶数较高。

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供信息。

    是的、10k 正常。

    下面的常见问题解答可解答您在 DIR 引脚上的问题。