This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC8T245:方向引脚

Guru**** 2620755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/871110/sn74axc8t245-dir-pins

器件型号:SN74AXC8T245

您好!

我是否需要 DIR 引脚上的上拉/下拉电阻器、或者能否直接连接到 GND/VDD?

谢谢、

Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DIR 引脚是高阻抗 CMOS 输入、因此附加电阻器不起作用(除非您打算超过 VI 绝对最大额定值)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢克莱明!  

    Vibhu、

    我们仅建议使用上拉/下拉电阻器、而不是要求使用上拉/下拉电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Shreyas、您好!

    如果使用上拉/下拉电阻器、10k 是否正常? 根据我的理解、该值无关紧要、因为内部电阻器的阶数较高。

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vibhu、

    10K 正常。

    下面的常见问题解答也与 DIR 引脚相关。