This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:将此部件连接到 SD 卡时出现问题(电平转换 b/w 1.8V 和3.3V)

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/877278/txs0108e-issue-interfacing-this-part-to-sd-card-level-translating-b-w-1-8v-and-3-3v

器件型号:TXS0108E

您好!

我使用 TXS0108E 作为主机 FPGA 和 SD 卡之间的电平转换器。 在 SD 卡初始化期间、我观察到 SD 卡对 CMD8的响应中存在问题。 当我探测电平转换器两侧的 CMD 线路时、我发现主机侧 CMD 线路在某个点不跟踪 SD 卡侧 CMD 线路。

我已经使用 Xilinx 和 Trenz 进行了检查、他们确实建议使用 SD 卡专用电平转换器。 但我不明白为什么背后的原因以及为什么 TXS0108E 发生故障。

我们非常感谢有关失败原因的任何说明以及任何进一步的调试建议。

-

Mohan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mohan、

    TXS 具有触发的内部单次触发功能、有助于实现更快的转换速率。 如果错误触发、您可能会看到发生什么情况。 如果输入噪声过大、输出未正确匹配或使用了长迹线、则可能会发生误触发。 您能否为我提供原理图? 线路上是否有任何外部上拉电阻器?

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan、

    没有外部上拉电阻。

    下面是原理图。

    我也没有看到输入侧有什么大噪声(在之前的帖子中附加的图中)。

    另一侧直接连接到 FPGA。

    -

    Mohan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan、

    即使 PCB 布线长度也非常短、仅为~20.19mm (795.17941mil)、请参阅以下快照以了解详细信息。

    其中、U12 - TXS0108E (LEEL 转换器)和 Con!) -SD 卡连接器。

    此致、

    Shiva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan、

      我们正在等待您的回复、以检查我们是否必须使用不同的电平转换器。 您能帮助我们进行更多调试吗?建议我们是否必须使用 SD 卡专用电平转换器?

    -

    Mohan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mohan、

    您无需切换至 SD 卡专用电平转换器。 您能否放大到正被干扰的输入的边缘?

    我认为输入可能会有噪声、或者如果输入边沿较慢、这可能会导致器件错误触发。

    谢谢!

    卡兰