This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC14A 波动信号请求书

Guru**** 2988520 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC14A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/871087/sn74lvc14a-letter-of-volatility-request

主题中讨论的其他器件:SN74LVC14A

 希望获得以下器件的易失性值:SN74LVC14AD、SN65LVDT33D、SN65MLVD080DGG、SN65LVDT33D、SN74CBTLV3251PWR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Andrew Shaw1"]寻找以下器件的(a)波动性:SN74LVC14AD、SN65LVDT33D、SN65MLVD080DGG、SN65LVDT33D、SN74CBTLV3251PWR

    某种程度上-您当地的销售办事处似乎能够更好地协助处理此类事务。

    最常-您/团队展示"有趣"销售潜力的能力-加快并增强此类请求...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、  

    通常、易失性书适用于具有任何类型存储器的器件。  对于某些器件、这可能是寄存器、而其他器件可能是 RAM 或闪存。   由于列表中的每个器件都来自不同的产品组、因此必须单独分析每个器件、因此最好为每个器件提供单独的 E2E 帖子。   

    在标题中、以器件型号开始、然后是"易失性信函请求"。  

    我将编辑此线程标题以请求 SN74LVC14A (只需使用根器件型号、当您在创建新线程时在*器件型号框中输入器件型号时、该名称将显示)。  您必须对列表中的每个其他器件执行同样的操作。   

    感谢您了解所需的额外步骤。

    此致、"

    ~Leonard

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    易失性字母不适用于逻辑器件 SN74LVC14A。 这是因为该部件不包含任何存储器、无论是易失性存储器还是非易失性存储器。 它是一个反相缓冲器。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    我认为这是我们团队一周都在处理的同一请求-向不同媒体发布额外请求不会加快速度、实际上会减慢我们的速度、因为我必须花时间在这里做出响应。

    我与质量工程师交谈、她说已经将有关此问题的易失性信函发送给您的公司。  如果您仍然需要帮助、请告诉我。