This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54LS32:RHA 编号/辐射测试

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: SN54LS08-SP, SN54LS32-SP, SN54LS32, SN54LS08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/870602/sn54ls32-rha-numbers-radiation-testing

器件型号:SN54LS32
主题中讨论的其它部件:SN54LS08-SP、、、 、SN54LS08

您好!

我想知道 SNJ 前置部件是否有任何 RHA 代码。 这些器件(SNJ54LS32FK 和 SNJ54LS08FK)是否对它们进行了任何雷达测、或者是否 有 RHA 编号(总剂量和单粒子)?

谢谢!

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您好、Adam、您提到的器件是 mil 级器件、TI 通常不对 mil 或商用级产品执行辐射测试。

    以下文档解释了器件型号以及如何确定 RHA tested.e2e.ti.com/.../3872.DLA-Standard-Microcircuit-Drawings-_2800_SMD_2900_-and-JAN-Part-Numbers-FAQ.pdf 器件型号的 RHA 等级

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Karan、

    有趣的是、这些是 mil 器件、因为我从 SN54LS08-SP 和 SN54LS32-SP 数据表中将它们分离出来、因此它们将成为航天级器件。

     由于这些数据表上的所有可订购器件型号看起来都不是航天级器件、您能否向我发送航天级 SN54LS08-SP 和 SN65LS32-SP 的可订购器件型号列表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    空间部件的组合中有一些军用部件。 对 SP 器件进行排序的最佳方法是单击产品文件夹下的质量和封装选项卡。

    JM38510/30501SCA
    JM38510/30501SDA
    M38510/30501SCA
    M38510/30501SDA
    这些是 SN54LS32的 SP 部件。
    标题中的 D 和 C 表示封装差异、而 JM38510是工艺流程。

    JM38510/31004SCA
    JM38510/31004SDA
    M38510/31004SCA
    M38510/31004SDA
    相似性这些是 SN54LS08的 SP 器件型号。

    谢谢!

    卡兰