This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC08:占空比可能失真?

Guru**** 2988390 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/877371/sn74ahc08-duty-can-be-distorted

器件型号:SN74AHC08

大家好、

客户正在尝试使用 SN74AHC08作为50Mbps LVDS 信号的缓冲器。 它们担心输出的占空比会失真、因为下降/上升的 tpd (max)可能不同。

您对他们的顾虑有何看法?

如果占空比未失真、您还能告诉我们为什么不会发生失真?

此致、

北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Noriyuki、

    占空比失真不符合此器件的规格、因此如果应用需要精确的占空比、可能会出现问题。