This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS4555:长迹线应用中的 TXS4555

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS4555, SN74AXC2T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/870392/txs4555-txs4555-in-long-trace-application

器件型号:TXS4555
主题中讨论的其他器件: SN74AXC2T45

您好、先生、

在客户应用中、LTE 4G 模块 SIM 迹线的长度可达10000mil (254mm)、最大要求为150mm、您认为我添加一个 TXS4555是否可行?

谢谢你。

Penn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Penn、

    TXS4555不支持4G LTE 模块(高达25MHz)的 CLK 频率。 请检查 TXS4555是否正常工作的要求。

    TXS4555具有弱驱动强度、与其他 TXS 系列类似。 内部上拉电阻器可实现 TXS4555 IO 中的转换。  

    CLK、RST 有源驱动器具有+/-1mA 电流驱动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    是的、您说得对、4G LTE Modele CLK 是26MHz、因此我认为器件无法满足此要求。

    您是否曾见过可在此应用中使用的器件? 您对此有什么建议吗?  

    谢谢。

    Penn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Penn、

    根据数据表、是的、它不符合规格。 但该规格的额定容性负载为50pF、如果 PCB 上的负载较小、则可以使用26MHz。

    但正如我之前提到的、TXS4555不为 IO 引脚提供驱动强度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    明白了。

    您是否有适合此应用的推荐器件?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Penn、

    对于 CLK 和 RST 通道、SN74AXC2T45由于具有有源驱动电路、因此可支持26MHz 的频率并驱动较长的布线。

    由于数据线是双向的、AXC 系列无法正常工作。 您可能需要考虑使用 I2C 转接驱动器、但我看到最大频率仍然是一个限制。

    如果数据线可由 DIR 控制、则 AXC1T45将起作用。