This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT244-Q1:SN74AHCT244QPWRQ1

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS14-Q1, SN74LV8151

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/871324/sn74ahct244-q1-sn74ahct244qpwrq1

器件型号:SN74AHCT244-Q1
主题中讨论的其他器件:SN74HCS14-Q1、 SN74LV8151

您好!

我们需要具有此缓冲器的所有功能的器件 - SN74AHCT244QPWRQ1。

一个额外的功能需要是它应该具有施密特 触发输入。

规格要求。

1:施密特触发输入

2:通过汽车认证

3:三态

4:八通道

5:TSSOP 封装(引脚对引脚可替换)

您能否提供具有所有这些功能的 IC 名称?

相关信息

Siddharth Sangam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有 具有八个通道的汽车施密特触发缓冲器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74HCS14-Q1是一款通过汽车认证的施密特触发反相器件、但具有6个通道。

    SN74LV8151是10位 ST 同相器件、但未通过汽车认证。