This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV244A:关于输入电压与输入电流间的关系图

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/870426/sn74lv244a-about-input-voltage-vs-input-current-graph

器件型号:SN74LV244A

您好!

数据表中描述了下图。
然而、电流值信息被限制在大约4V。

客户希望知道4V 至5.5V 的电流值。
您能告诉我4V 至5.5V 条件下的输入电流值信息吗?

此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    中山玉科

    输入为高阻抗 CMOS 引脚、因此消耗的电流非常小。 电气技术规格显示输入泄漏技术规格为 II、最大值为+/-1uA

    如果输入为 arnd Vcc/2、则由于部分开启 NMOS 和 PMOS、ICC 电流会大幅增加。

    请参阅下面的"了解逻辑产品说明书"应用手册:

    http://www.ti.com/lit/an/szza036c/szza036c.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表中的两个图都是错误的。 (我想他们是从没有过压耐受输入的 SN74LV244复制的。)

    (输出图为 VCC = 3.3V 时的值。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas San、

    感谢您提供应用手册信息和支持。

    您是否有准确的电压与输入电流间的关系图数据?
    客户需要涵盖建议 VIN 范围的图形数据。

    此致、
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yusuke - San、

    电气技术规格中提到了输入电流、它不会超过 Vcc 上有效输入电压范围的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas San、

    感谢您的友好支持。
    ・图1错误。
    ・μ A 输入电流不超过±1μA μ A


    我的上述理解是否正确?

    此致、
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    中山玉科

    您的理解是正确的。