This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC164:原理图

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HC164, SN74AHCT125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/877495/sn74hc164-schematics

器件型号:SN74HC164
主题中讨论的其他器件: SN74AHCT125

您好!

在我的项目中使用 SN74HC164和 ISF0204D 的 IAM。 我是否可以使用10K 而不是2.26K。 到电平转换器的输入线路来自 MCU。 MCU 的源电流为8mA。 请查看下面的电路。 如果有任何错误、请告诉我。

此致、

Monisha om

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    较高的上拉电阻值将限制信号频率。 使用示波器检查波形是否仍然是矩形的。

    要将三个单向信号从3.3V 转换到5V、您也可以使用 SN74AHCT125。