This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT1G32:VCC 3.3V 是否关键?

Guru**** 2812045 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV1T34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/877507/sn74ahct1g32-vcc-3-3v-critical

器件型号:SN74AHCT1G32
主题中讨论的其他器件: SN74LV1T34

您好!

我的客户误将 SN74AHCT1G32DCKG 的电压设置为3.3V、而不是5V。

e2e.ti.com/.../_2300_20259_5F00_sn74ahct1g32.pdf

 

根据随附的应用手册:

  • 仅使用3.3V 电压为器件供电并不重要
  • 函数不是由 antying 确定的
  • 摆幅阈值不是数据表中描述的阈值、您可以估算它们(„开关阈值变为 VCC 的30%左右

 

如果我在下面的任何陈述中有任何错误、您能不能给我点错?

此器件是否有更新版本?

 

此致、

Marion

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     3.3V 电源电压超出建议的工作条件。 不保证正常工作。 该应用手册告诉您"在这些条件下、阈值电压被转换为无法在系统中提供足够噪声裕度的值"。

    AHCT 输入在较低电压下的电气特性可能与 SN74LV1T34等类似器件的电气特性相似。 但这既不经过测试、也不保证。