This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:关于输入和输出电容器的最大值

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/877408/txs0108e-about-maximum-value-of-input-and-output-capacitor

器件型号:TXS0108E

大家好、

 

我们想知道输入和输出电容器的最大值。

如果您有任何信息、请告诉我们吗?

 

顺便说一下、我们希望使用330pF 或2200pF 的输入电容器。

如果您有任何疑虑、请告知我们吗?


 

此致、

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些电容器的唯一影响是降低信号速度。 最大值取决于您需要的信号频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens-San、

    感谢您的快速回复。

    我非常感谢你的合作。

    此致、

    隐藏