This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC08-Q1:引脚3、PIN8、引脚11短接至 GND

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HC08, SN74HCS08-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/870963/sn74hc08-q1-pin-3-pin8-pin11-short-to-gnd

器件型号:SN74HC08-Q1
主题中讨论的其他器件:SN74HC08SN74HCS08-Q1

尊敬的团队:

最近我的客户使用了这个器件、他发现测试时有25个芯片出现故障。 大多数芯 片的故障现象是引脚3、PIN8和引脚11短接 GND、而几个芯片是引脚3、PIN8、引脚11和 VCC 短接 GND、而其他几个芯片是引脚3、PIN8、引脚11和 GND 之间的电阻变小。

原理图如下、未使用第二个通道。

布局如下所示、

上电时的输出波形、

断电时的输出波形、

根据上面的波形、上电/断电时的输入和输出电压不超过绝对最大电压7V、但客户违反了下面两条规则:

未使用的输入引脚应连接到 VCC/GND、但客户将其悬空(引脚4和引脚5)

2、输入转换上升时间为2500ns、超过了最大推荐值

但我不确定超过2项是否会导致此故障。 请帮助分析此问题吗?

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    我们强烈建议不要使用悬空输入引脚和转换率违例。

    http://www.ti.com/lit/wp/slla364a/slla364a.pdf

    另请参阅此处的常见问题解答

    解决方案是器件上的施密特触发器输入、并且在输入端具有已知值(GND 或 Vcc)。

    SN74HCS08-Q1在输入端集成了施密特触发器、并且与 sn74HC08器件引脚相同。 请告诉我是否可以尝试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    感谢您的回复!

    我将尝试向客户推荐 SN74HCS08-Q1、但我仍然不知道如果未使用的输入引脚悬空且输入转换上升时间较大、为什么输出引脚会短接至 GND。  请您更详细地解释一下吗?

    谢谢、此致、

    雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    每当出现违反建议运行条件的情况时、我们并不完全了解故障机制。 通常、链中最弱的链路首先捕捉、Vcc/输出上的短路似乎表明了这一点。