This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC03:SN74HC03 ESD 信息

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HC03

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/877137/sn74hc03-sn74hc03-esd-information

器件型号:SN74HC03

大家好、希望您能帮助我们获得 SN74HC03 ESD 信息。

提前感谢您。

此致、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    我没有此特定器件的 ESD 数据、但我可以告诉您该系列中的另一个器件、它们的 ESD 数据将是相同的。

    HBM 2kV

    CDM 1kV

    谢谢!

    卡兰