This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4541B:示例设计

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4541B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/871042/cd4541b-example-design

器件型号:CD4541B

大家好、

您能否发布 CD4541B 的示例设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、迪伦、

    对于我的设计、我将使用10V 电源、振荡器频率~10kHz、输出为~1.22Hz (10kHz/8192 = 1.22Hz)。

    首先、我使用数据表首页上的给定公式选择所需的电容器:

    对于10kHz 操作:

    R_TC * C_TC = 1/(2.3*10kHz)= 43.474us

    ~ R_S 必须>= 10kohm 且= 2R_TC、因此我知道 R_TC >= 5Kohm。  这意味着:C_TC <= 8.6956nF

    我选择了一个1nF 的简单电容值

    C_TC = 1nF

    然后使用该值确定 R_TC:

    R_TC = 43.478us / 1nF = 43.472k Ω~= 43k Ω

    R_S ~= 2*R_TC = 100k Ω

    从数据表第2页的这些表中可以看出:

    我选择了:

    对于13级运行、A = B = 0

    针对自动复位打开的自动复位(引脚5)= 0、此复位在首次加电时自动清零计数器

    手动/主复位=用于复位计数器的按钮输入;这允许手动复位。 只要电压正确(10V =高电平、0V =低电平)、信号就可以来自任何自动化系统

    针对"复位(Q)后输出最初为低电平"的 Q/Q_BAR 选择(引脚9)= 0

    MODE (引脚10)= 1用于"回收模式"、这会导致器件在输出端振荡、基本上将输入频率除以给定的值、并在每个周期后自动复位。

    如果您有其他问题、请告诉我。