This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC126A:SN74LVC126A

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/877272/sn74lvc126a-sn74lvc126a

器件型号:SN74LVC126A

我正在寻找一个数据缓冲器来处理在 Vcc = 3.3V 时运行频率高达300MHz 的并行视频数据总线。 有人可以推荐合适的器件吗? 从1到10通道的任何操作都可以!

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    300 MHz (= 600 Mbps)还是300 Mbps (= 150 MHz)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    300MHz (我们通常以这种形式为并行视频总线指定)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有额定速率为600Mbps 的逻辑器件。