This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC40105:CD74HC40105E 上的输入

Guru**** 2866460 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/870993/cd74hc40105-input-on-cd74hc40105e

器件型号:CD74HC40105

您好!

我有一位客户询问此器件型号 CD74HC40105E

当您将三态控制引脚1设置为高电平时、是否会立即停止数据输入?

因此、输入 SI AN 是否需要彼此完全相反?

您是否能够帮助我们回答他们对此器件的问题?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    三态控制标志(输出 OE)为高电平会强制输出进入高阻抗关断状态模式。 我不确定您的暂停数据输入是什么意思、但 OE 引脚唯一能做的就是将输出置于高阻抗状态。

    不需要、SI 和 SO 引脚不需要完全相反。 可以查看数据表中的时序图、以查看发生转换的示例。

    只要数据输入就绪(DIR)标志为高电平、通过移入(SI)输入上的低电平到高电平转换、就可以输入数据。

    一旦第一个字纹波到输出、数据输出就绪输出(DOR)就会变为高电平、第一个字的数据就会出现在输出上。 其他字的数据可以通过移出输入(SO)上的负向转换来删除。

    谢谢!

    卡兰