This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G14:施密特触发器故障-故障查找帮助

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/870865/sn74lvc2g14-schmitt-trigger-failure---fault-finding-assistance

器件型号:SN74LVC2G14

我有一款正在开发的产品、它使用 SN74LVC2G14施密特触发器将光耦合器的输出转换为方形、然后通过带状电缆在单独的 PCBA 上直接传输到微控制器。 请参阅下面的原理图部分。

在过去一个月中、我们在3个器件中发生了故障。 然而,在过去2000年生产的单位中没有发生这种情况。 在某些情况下、施密特触发器发生故障并发热、而在另一种情况下、它未加热。 在这两种情况下、均未观察到施密特触发器的输出。 这些器件是否可以是故障器件?  

您能否提供有关此器件故障查找的建议? 以及有关我们的实施的任何建议? 我感谢这是提供建议的极少信息。 但是、请提出任何必要的问题、我将提供更多信息。  

其他问题:

施密特触发器的输出端是否应该有直接连接到微控制器的电阻器?  

本产品有点火火花。 GND 波动如何影响器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    LVC 器件驱动哪种负载? 如果器件的输出电流大于建议的条件、我可以看到器件输出损坏的潜在原因。 如果输出电流非常大、在器件的输出端添加电阻器将有所帮助。

    GND 波动会影响器件的方式有很多。 您期望 GND 波动多大? 有从 GND 到输入和输出的二极管。 因此、如果 GND 电压波动至高于输入或输出电压、则电流将从 GND 流向输入或输出。 如果此电流大于数据表的绝对最大值表中给出的值、则这也是引起关注的原因。

    谢谢!

    卡兰