This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:VCCa gt;VCCb

Guru**** 2925200 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E, TXB0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/870307/txs0108e-vcca-vccb

器件型号:TXS0108E
主题中讨论的其他器件: TXB0304

您好!

我在其中一个设计中使用 TXS0108E、并且在我看来、我已经为端口 A 使用了3.7V、为端口 B 使用了1.8V、尽管数据表显示 VCCa <+ VCCb。 我不确定我如何读取 VCCa 始终以完全相反的方式小于 VCCb。

也就是说、我的电路板已经返回、这些电平转换器(I2C、UART)上的接口无法正常工作。 我想知道电压选择是否是原因。

此外-

1. VCCa 是否必须小于 VCCb 才能使转换器正常工作?还是只是一个预防步骤?

2.如果 VCCa 必须小于 VCCb 才能使 TXS0108E 正常工作、那么是否有任何类似的、封装兼容的电平转换器可与 VCCa >= VCCb 配合使用?

谢谢、

Surendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS、TXB 和 LSF 自动双向转换器的偏置要求 如下:

    TXS 和 TXB 型转换器要求 VCCA 小于或等于 VCCB。 这是由一个内部保护二极管引起 的、当 VCCA 上的电压超过 VCCB 上的电压时、该二极管可能会被正向偏置。 发生这种情况 时、大量电流会流经 VCCA 并流入二极管、从而增加功耗并可能损坏器件。

    没有具有相似电气特性的引脚对引脚替代产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Surendra、

    遗憾的是、我们的产品系列中没有 P2P 可在您的电源条件下替换该器件。 将来、只要我们考虑推出另一个器件并消除此电源限制、就会很好。

    您可以考虑使用 TXB0304、它没有此限制、但它不适用于 I2C 接口。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Clemens 和 Shreyas 为您提供的建议。 既然我已经用错误的方式设计了它、并且电路板已经返回、那么您建议我的补救措施是什么?

    我能否继续按照它的连接方式使用 TXS? 可以用吗? (我可以在下一个版本中更正连接、但尚未计划好)

    在我的设计中、VBAT 为3.7V、而 VDD_EXT 为1.8V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您在问题中说它不能正常工作。

    如果您不想更改电路板、则必须翻转(死区错误样式)并手动重新调整芯片、或者创建子板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Surendra、

    我没有尝试过这种方法、通常不推荐使用、但另一种可能可行的方法是在 Vccb 电源上使用限流电阻器。

    这将减慢输出响应/限制最大开关频率。 您可以尝试并告知我们。