This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54LVC74A:阈值电压是多少、SN54LVC74A 将在 PRE 和 CLR/引脚上视为高电平或低电平?

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/870656/sn54lvc74a-what-is-the-threshold-voltage-sn54lvc74a-will-consider-high-or-low-on-pre-and-clr-pin

器件型号:SN54LVC74A

大家好、

我是否可以知道 PR/和 CLR/输入信号上的低阈值电压将被视为低电平(二进制为0)、

反之亦然、在多大的电压下、芯片会将其视为高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅以下常见问题解答以回答您的问题。

    低阈值电压为 VIL、高阈值电压为 VIH。 这两个值均可在数据表中找到。

    谢谢!

    卡兰