This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1G57:IN2上电时有一个小尖峰

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1G57

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/869792/sn74aup1g57-in2-has-a-small-spikes-when-power-up

器件型号:SN74AUP1G57

大家好、

我的客户  现在使用的是 SN74AUP1G57、原理图如下。 当它们加电时、它们发现 IN2  在那里有一个小的尖峰。 我让 他们使用 不同 的 V 3.3V 待机(首先是 V+、然后是 IN2 3V3)、这里没有尖峰。 请您帮助解释   一下这种现象吗? 谢谢。

Ln0 P3V3_STBY

Ln1 蓝色

LN2 黄色

Y 紫色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    您能帮助澄清吗? 尖峰没有在何时发生? 您改变了什么?

    IN0和 IN2看起来都连接到 VCC。

    该器件的输入为高阻抗、钳位至 GND。 如果 GND 上存在噪声、则该噪声可能会出现在您的 IN1引脚上(但这也会影响器件的输出)。

    当出现此尖峰时、什么会驱动输入? 我认为器件外部的东西会导致该尖峰的发生。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan、

    您可以看到、现在 A 和 C 上拉 电源与 V+相同、我 只让它们 分离 两 个电源。  首先提供 V+、然后提供 A& C。谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    除非您的器件已损坏、否则输入实际上无法经历电源电压升高的情况。 您是否尝试换用部件以查看是否出现相同问题?

    当您的电源与其他两个输入相比分别斜升时、IN2线路上的其他东西很可能会导致毛刺脉冲。 请查看整个电路、以检查电源如何影响另一个器件、从而导致 IN2输入上出现毛刺脉冲。

    谢谢!

    卡兰