This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2GU04:关于 SN74LVC2GU04的 HSpice

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2GU04, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/870412/sn74lvc2gu04-about-hspice-of-sn74lvc2gu04

器件型号:SN74LVC2GU04
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

我叫 ICOM Corporation 的 uesaka。

TI 网站上发布的 SN74LVC2GU04的 HSPICE 已加密、无法使用。

是否可以发送未加密的 SN74LVC2GU04的 HSpice?

网址: www.tij.co.jp/.../SN74LVC2GU04

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    HSpice 模型由于包含 TI 不希望公开共享的 IP 而进行了加密。 我将无法与您共享未加密模型。

    不过、我可以为您提供这种行为 SPICE 模型、可用于 TINA-TI、Cadence 或其他一些 SPICE 仿真器。

    e2e.ti.com/.../SN74LVC2GU04.cir

    谢谢!

    卡兰