This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC2T45:输出抖动规格

Guru**** 2823835 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/870374/sn74avc2t45-output-jitter-spec

器件型号:SN74AVC2T45
主题中讨论的其他器件:SN74AXC1T45

大家好、

您是否会建议输出抖动规格是多少?
用法是对 VCCA 和 VCCB 施加1.8V 电压、
我正在尝试通过电平转换器从发送器传递12MHz 时钟。
当时、我想知道输出时钟的抖动规格。
谢谢
此致、
Shidara
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shidara、

    是否有目标抖动要求?  

    AVC2T45的数据表中未列出输出抖动规格、也未在特性期间进行测量。 考虑具有出色抖动规格的时钟产品系列。  

    我们测量了 SN74AXC1T45 19.7ps 的输出抖动,在1.8<>3.3V 的情况下,50MHz 时的输入源抖动为19ps。