This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1G04:SN74AUP1G04开关问题?

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/870439/sn74aup1g04-sn74aup1g04-switch-issue

器件型号:SN74AUP1G04

戴尔

如下所示、SW 位于输入引脚的前面、因此当被打开时、电平将浮动。

您能否通过施加下拉电阻将输出引脚降低到低电平?

同样、当 SW 短路时、询问此电路的输出是否可以达到高电平。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    您可以在输出端使用下拉电阻器来保持输出低电平、但不建议在 CMOS 器件上使用浮动输入引脚、因为这会导致高 ICC 电流、从而可能损坏器件或导致长期可靠性问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    开关和 GND 之间的电阻器的用途是什么? 您应该将其放置、并在开关和逆变器输入之间添加一个上拉电阻器。