This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4503B:使用 CD4503B 设计缓冲器

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4503B, CD40109B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/869753/cd4503b-designing-a-buffer-using-cd4503b

器件型号:CD4503B
主题中讨论的其他器件: CD40109B

你(们)好。
我有一点怀疑。
如果 VDD 引脚连接到+12V、是否可以通过在输入 D1提供0和+3.3V 来切换输出 Q1

在给定我使用缓冲器 CD4503B 的电路中 、GPIO 以3.3V 逻辑开关如果禁用引脚直接接地、则可以在输入端使用3.3V 控制其输出电平的+12V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shibin、您好!

    输入必须与该器件的电源匹配--如果您为器件提供12V 电压,则输入必须为0V 或12V。  3.3V 不会是足够大的电压来切换输入。

    CD40109B 四路低至高电压电平转换器允许您将3.3V 输入逻辑信号转换为12V 输出逻辑信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emrys Maier、
    感谢你的答复。
    CD40109B 是一款电平转换器、但我正在寻找一款单向缓冲器或线路驱动器。 此芯片是否适合我的应用?

    我不知道 CD40109B 是否是单向的。 但根据功能图、该芯片是单向的。

    这是  CD4503B 的数据表、根据数据表、任何输入引脚上的输入电压都在-0.5V 至 VDD +0.5V 的范围内


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shibin、

    CD40109B 只是一个奇特的缓冲器-它有两个电源来实现电压电平转换、但除此之外只是一个缓冲器。 换句话说、它是单向的。

    在我看来、就像您在查看 CD4503B 数据表一样。 CD40109B 数据表对输入电压范围的限制不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Emrys Maier、
    感谢你的答复。

    在 CD4503B 的数据表中、可以清楚地将任何输入引脚上的输入电压写入-0.5V 至 VDD +0.5V。   

    不过、我仍然不确定3.3V 是否足以切换12V 输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值告诉您 TI 保证器件不会永久损坏的电压。 这并不能保证器件能够正常工作。

    保证器件读取高电平值输入的电压指定为 VIH。 在10V 和15V 规格之间进行插值可得到8.6V 的电压、这远远超过3.3V