This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC8T245:VOH 和 VOL 的测试条件

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC8T245, SN74AHC1G14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/870060/sn74avc8t245-test-conditions-for-voh-and-vol

器件型号:SN74AVC8T245
主题中讨论的其他器件: SN74AHC1G14

大家好、

我对 SN74AVC8T245有疑问。

数据表中 VOH 和 VOL 的测试条件为-100uA (VOH)和100uA (VOL)。
500uA 和-300uA 的 VOH 和 VOL 是什么? 它是否与100uA 相同?

我还有一个问题。
我想在 SN74AVC8T245之后连接 SN74AHC1G14。
我已经检查了数据表。 当 VCC = 3V 时、不能连接 SN74AVC8T245的 VOL 和 SN74AHC1G14的 VIL。
这种理解是否正确?

此致、
石田山