This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC123:ESD 数据咨询

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74HC123, SN74AHC123A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/869638/cd74hc123-esd-data-consult

器件型号:CD74HC123
主题中讨论的其他器件: SN74AHC123A

大家好、

我的客户需要此器件的 HBM 和 CDM ESD 值来构建其数据库。 请帮助向客户分享此数据。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CD74HC123的额定 HBM 500V、CDM 250V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    我建议将 SN74AHC123A 视为双路可再触发 MMV、它具有2kV HBM、1kV CDM、与 CD74HC123类似、但效果更好。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    这两个器件是否与 NXP 74HC123引脚相同? 哪款器件是替换 NXP 74HC123的最佳器件? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    具体取决于封装。

    如果使用 TSSOP/SOIC 封装、SN74AHC123A 与 NXP 引脚相同。 我们没有可用的 DQFN 封装。

    AHC 器件符合 NXP 的 ESD 等级、但不符合 CD74HC123标准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    谢谢。 正如我与客户讨论过的、当 VCC=5V 时、他们需要 ESD>2kV、K=0.45。 SN74AHC123A 和  CD74HC123 都无法满足其要求。 我在 TI.CIM 中找不到其他解决方案、您是否有其他推荐的解决方案?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    您是否有其他符合上述客户要求的 IC 解决方案? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    所需的脉冲宽度可通过 Cext/ Rext 实现并知道 K 值。

    在 K =0.5且具有额定 ESD 的情况下、我看不到一个好的替代器件。