This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV165A:可以级联多少个插座?

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/870109/sn74lv165a-ow-many-sockets-can-be-cascade

器件型号:SN74LV165A

大家好、

我的客户想要使用 具有级联 结构的器件、 可以级联多少个器件?  例如13. ( 信号 频率 为31.25Khz) 。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只要您在大约同一时间(tw/tsu/th)向所有器件获取时钟信号、就没有限制、这在31kHz 时是没问题的。