This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVCC3245A:绝对最大额定值包括负时的输入钳位电流、但不超过电源轨。 这也是50mA 或更低的数字。

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/869804/sn74lvcc3245a-the-absolute-max-ratings-include-the-input-clamp-current-when-going-negative-but-not-in-excess-of-the-rail-is-this-also-50ma-or-some-lower-number

器件型号:SN74LVCC3245A
主题中讨论的其他器件:SN74LVC8T245

绝对最大额定值包括负值时的输入钳位电流、但不超过电源轨。  这也是50mA 或更低的数字。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruce、

    欢迎使用 e2e!

    50mA 表示有一个负钳位二极管、当输入电压小于0V 时、该二极管将正向偏置、并且在出现可靠性问题之前、电流必须限制在小于50mA。

    它还表明 Vcc 上没有正钳位二极管、并且输出正电压一定不能超过 Vcc 电压。

    您还可以考虑使用 SN74LVC8T245、该器件与该器件引脚相同、且具有完全可配置的电压电源轨(Vcca 和 Vccb 1.65 <>5.5V)