This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV165A:SER 和 E F G H 未使用、是否可以连接在一起?

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV165A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/869741/sn74lv165a-ser-and-e-f-g-h-are-not-used-whether-can-connect-together

器件型号:SN74LV165A

大家好、

我的客户  现在正在使用 SN74LV165A。  原理图 如下、 此处未使用 SER 和 E F G H。 它们是否可以 将 信号连接在一起 并使用 一 个电阻器上拉。 谢谢。 从我 的角度来看,这应该是可以的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    是的、在所有输入上都有一个上拉电阻器是可以的。