This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74F157A:ESD 额定值

Guru**** 2619495 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/869561/sn74f157a-esd-ratings

器件型号:SN74F157A

您好!

我需要 SN74F157AD 的 ESD 额定值。   

谢谢、

HSG  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HSG、您好!

    我目前没有此器件的测试报告、因此我必须将其列为"最低 ESD 保护"-这使其处于 ESD 1类≤1999V HBM

    目前、我们的器件积压量相对较大、需要进行 ESD 测试、因此我需要很长时间才能为您取得结果。 如果您迫切需要结果、请通过电子邮件直接与我联系、我们可以相应地确定结果的优先级。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 HSG、

    根据我的电子邮件、我希望提供此帖子的更新。

    我能够找到一份报告、其中显示此器件的额定值为:

    HBM:3kV

    MM:300V