This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT08Q-Q1:SN74AHCT08Q-Q1:悬空连接

Guru**** 690220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/887887/sn74ahct08q-q1-sn74ahct08q-q1-floating-connections

器件型号:SN74AHCT08Q-Q1

大家好、

我对逻辑门(和/或/施密特触发器/……)的输出状态有一个疑问 发生故障时:

如果 GND-Pin 开路(未连接到 GND)、则连接所有其他引脚。

2.如果 GND 引脚已连接、但电源引脚已断开(组件未通电)。

3.如果 GND 引脚和电源引脚已连接、并且 VCC 短接至 GND。

4 - 考虑一个与门逻辑、其中两个引脚均为高电平、则其中一个输入引脚为开路(悬空)、输出将会发生什么情况? 它进入低/高/振荡?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tobias、

    该表应有助于解决其中的大部分问题。

    对于问题4、当一个输入连接到高电平时、它实际上会使它成为缓冲器。 因此、如果输入未知、则输出也未知。 建议不要将输入保持悬空、请参阅此常见问题解答:https://e2e.ti.com/support/logic/f/151/t/737694

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 GND 为开路、则如果施加了低电压、则芯片的内部接地仍可能通过任何输入或输出引脚上的 ESD 二极管被拉低。

    2.如果 VCC 为开路、则芯片的内部 VCC 仍可能通过任何输出引脚上的 ESD 二极管被拉高、前提是该引脚施加了高电压。

    3.如果 VCC = 0V,则芯片断电。 输入可承受过压、即允许向任何输入施加电压。

    4.输入引脚悬空可能会损坏器件。 请参阅 [常见问题解答]慢速或浮点输入如何影响 CMOS 器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    第二点,我还有一个问题:

    "二. 如果 VCC 为开路、则芯片的内部 VCC 仍可能通过任何输出引脚上的 ESD 二极管被拉高、前提是该引脚施加了高电压。"

    在 VCC 为开路且输出引脚上没有上拉至 VCC 的情况下(未施加电压)。 可能会发生什么情况?

    第三点:

    " 3. 如果 VCC = 0V、则芯片断电。 输入可耐压、即允许对任何输入施加电压。"

    在这种情况下、芯片断电(VCC=0)并且两个输入都被设定为高电平。 输出端将发生什么情况(高、低、高阻抗)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当没有电压施加到输出端时、芯片不能通过该输出供电。

    当 VCC = 0V 时、输出上大于大约0.5V 的任何电压都会导致电流流入 VCC