This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245:加电定序

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC8T245, SN74LVC4245A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/884750/sn74lvc8t245-power-on-sequencing

器件型号:SN74LVC8T245
主题中讨论的其他器件: SN74LVC4245A

您好!

如果 VCCB 在 VCCA 之后上升、则延迟时间为200ms。 是否可以为 SN74LVC8T245上电?

您能否查看原理图? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Songzhen、

    是的、为 VCCA 和 VCCB 供电之间的200ms 延迟对于该电路是可以的。

    随附的原理图也看起来不错、但是、由于 DIR 引脚始终拉高、OE\引脚始终拉低、因此我要说、Bx 引脚上的下拉电阻器是不必要的、因为它们将始终被驱动。 如果有下拉电阻器、电路仍将照常运行、它可能会消耗更多电流。

    谢谢!

    乍得克罗斯比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乍得、您好!

    感谢您的回复。

    使用 AXC 系列器件时、无需考虑 e2e.ti.com/.../scea021a.pdfe2e.ti.com/.../scea058a.pdfThe 上电序列。 有关详细信息、请参阅附件(scea058a.pdf)

    但 SN74AXC245的数据表中也提到了这一点:为了确保电平转换器 I/O 在上电和断电期间处于高阻抗状态。

    但在另一个文档中有对 LVC 系列的不同描述。 现在、客户希望在其项目中使用74LVC8T245。 您能否检查此器件的上电序列要求? 谢谢。

    顺便说一下、?级之间的差异是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Songzhen、

    我不能完全确定你要问什么。 AXC 系列的上电顺序与 LVC 系列器件的上电顺序不同。  

    有关 SN74LVC8T245器件电源定序的更多信息、您可以看到以下常见问题解答:

    有关器件 Ioff 保护的其他信息、请访问:

    如果您有任何其他问题、请告诉我、

    谢谢!

    乍得克罗斯比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乍得、您好!

    非常感谢您的反馈。

    问题很简单:

    对于 ACX 系列、它不需要任何上电序列。 没关系。

    对于 LVC 系列、它具有加电序列、我们可以看到 SCEA021A 中的描述:

     当/OE 将上拉电阻器连接至 VCCA 时、VCCA 需要首先上电。

    我们需要为 VCCB 延迟多长时间? SN74LVC8T245还有其他注意事项吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Songzhen、

    同时升高 VCCA 和 VCCB 没有问题:另一个情况非常相似的用户、我相信您已经在下面的主题中发布过:

    谢谢!

    乍得克罗斯比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乍得、您好!

    这是 SN74LVC4245的文档。  SN74LVC8T245是否 与 SN74LVC4245相同?  可以帮我检查一下吗? 谢谢。

    我们的客户使用了来自其他供应商的 SN74LVC8T245、它 存在上电问题。

    以下是本文档的链接:


     

    在本文档中、SN74LVC4245A 显然需要严格的上电序列。


    以下是对上电序列的要求:


     

    BR

    郭松珍

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Songzhen、

    SN74LVC8T245与 SN74LVC4245不同。 话虽如此,我认为我们有误解。 SN74LVC8T245正确无任何加电排序 要求;但是、建议这些器件遵循 SCEA021A 中的加电排序。

    谢谢!

    乍得克罗斯比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乍得、您好!

    非常感谢您的帮助。