This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G14:ESD#39;s 实际测量值。

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/891536/sn74lvc1g14-the-esd-s-actual-measurement-value

器件型号:SN74LVC1G14

你(们)好。

我想知道每个引脚的 ESD 实际测量值。

我想知道哪些引脚强以及强。

这是我的客户希望从竞争对手处获得的信息。

此致。

Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    您希望了解的是什么封装的 ESD 信息?

    谢谢!

    乍得克罗斯比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    感谢你的答复。

    "SN74LVC1G14BDVR"

    我将等待您的回复。

    此致。

    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

     SN74LVC1G14BDVR 的额定 HBM 为2kV。

    谢谢!

    乍得克罗斯比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乍得、您好!

    感谢你的答复。

    我知道它是数据表中描述的保证值。

    您能告诉我 ESD 的实际测量值吗?

    我需要 VCC 引脚上的信息。

    此致。

    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    Chad 刚刚为您提供了该引脚和所有其他引脚的 ESD 额定值。 您提出的问题有点令人困惑、您能否帮助澄清您需要哪些信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,迪伦。

    感谢你的答复。

    您的测试结果是否超过数据表?

    此致。

    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    这是唯一可用于 ESD 的数据。