This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102-Q1:针对 EN 低电平的技术规格

Guru**** 2768045 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0102-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/892829/lsf0102-q1-for-spec-of-en-low

器件型号:LSF0102-Q1

大家好、

对于 LSF0102-Q1、 您能告诉我 EN 引脚的低电平规格吗?

谢谢、

Sam Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EN 引脚不是数字输入、而是直接连接到基准晶体管的栅极:

    要停用 LSF、您可以使用任何漏极开路/集电极开路驱动器(SN74xxx07)或晶体管将 EN 引脚拉至低电平;请参阅培训视频 《将使能引脚与 LSF 系列配合使用》。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢你的答复。 我还有一个问题。

    200kOhm 上拉电阻的灌电流是多少? 我需要 EN 引脚和 Vref_B 的规格

    谢谢、

    Sam Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阈值电压 kΩ 在1V 以下。在最坏的情况下、假设为0.5V、这会导致(Vref_B−Vref_A−0.5V)/ 200 μ A 的电流流入 Vref_A 并流出 Vref_B

    kΩ 将 EN 拉为低电平、电流为 Vref_B / 200 μ A。