This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC165:SER 输入功能

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HC165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/892810/sn74hc165-ser-input-function

器件型号:SN74HC165

大家好、

我的客户询问 SN74HC165的基本功能是什么、我想客户可以查看 d/s 图4和表1以供参考、

但是、没有 SER 引脚功能的示例、您能不能帮助解释 SER 引脚的工作原理?

假设有数据11111111 (8位二进制代码)从器件1移位到器件2 、器件2的并行输入引脚(A~H)承载位10101011、如所示的 d/s 图4所示、 那么、当 SHIFT 函数打开时(SH/LD#=H、CLK=上升、CLK INH=L)、器件2的 QH 引脚的串联输出将是什么?

D/s 图4.

D/s 表1.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这两个器件的组合的行为类似于16位移位寄存器。 前8位来自第二个器件的输入、以下位来自第一个器件。 在您的示例中、输出为110101111111。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clements、

    感谢您的反馈!

    您的意思是第一个输出到最后一个输出位是从左到右,是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道"左"和"右"如何应用于这些位。

    如数据表中所示、H 首先移出、A、最后移出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Clement,

    我想我得到了您的意思, 即每 d/s ,H 首先被移出,A,最后,所以如果从左到右的输出数据是10101011,

    最左位是最后一位(来自 A)、最右位是第一位(来自 H)。

    如果两个器件组合在一起,则输出数据为11010111111111,然后被移出的前八位是第二个器件输入(101011),然后是第一个器件输出的8位(11111111)。