This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC1T45:是否可以为 SN74AVC1T45应用程序提供一些确认项?

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC1T45
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/891566/sn74avc1t45-may-i-have-some-confirming-item-for-sn74avc1t45-application

器件型号:SN74AVC1T45

尊敬的先生:

美好的一天!!
我是否可以 对"SN74AVC1T45"有一些疑问。

如果 是 SN74AVC1T45引脚6 、则连接到3.3V 电源  

               引脚5 W1 NC。

               我们 已连接到 GND

               引脚4 连接到信号 B

               引脚6 连接到3.3V 电源

 "SN74AVC1T45"引脚3将获得任何信号?

(例如:如果信号 B =高 电平,如何设置针脚3? (高电平或低电平或...)

     如果信号 B =低 电平,针脚3如何? (高电平或低电平或...)

)

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    美好的一天!!

    还有一个问题涉及任何规格。 提及 有关 "SN74AVC1T45"VCCB 和 VCCA 电流消耗的信息?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    引脚1呢?

    DIR 引脚不得保持开路;其值可读作高电平、低电平或振荡。 请参阅 慢速或浮点 CMOS 输入的影响

    有关如何计算功耗的信息、请参阅 CMOS 功耗和 CPD 计算

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    回声流明数的帖子、

    您是否将引脚1连接到任何设备?

    您是否将引脚5连接到任何设备?

    "DIR 引脚不得保持开路;其值可读作高电平、低电平或振荡。 请参阅 慢速或浮点 CMOS 输入的影响。"

    此外、SN74AVC1T45数据表的第6页提供了电源引脚的电流消耗(被写为 ICCA 和 ICCB)。

    谢谢!

    乍得克罗斯比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    美好的一天!!

    感谢您的回复。

    按如下方式重播:

    您是否将引脚1连接到任何设备?=>否,引脚1不连接任何设备。 (N.C.)

    您是否将引脚5连接到任何设备?=>否,引脚1不连接任何设备。 (N.C.)

    "DIR 引脚不得保持开路;其值可读作高电平、低电平或振荡。 请参阅 慢速或浮点 CMOS 输入的影响。"

    此外、SN74AVC1T45数据表的第6页提供了电源引脚的电流消耗(被写为 ICCA 和 ICCB)。

    =>再次确认   ,是否提到了 SN74AVC1T45总电流消耗的 ICCA + ICCB 最大值为20uA?

    另一个问题:

    SN74AVC1T45是否有引脚3 (A) 和引脚4 (B)的"内部上拉或下拉"?

    因为 SN74AVC1T45数据表第16页 在引脚3 (A) 和引脚4 (B)上提到了"上拉/下拉或总线保持†Ω"  

    (1)    这是否意味着我们需要为引脚3 (A) 和引脚4 (B)添加"外部上拉或下拉"? (通常适用)

    (2)    这是否意味着我们需要为引脚3 (A) 和引脚4 (B)添加"外部上拉或下拉"? (以下为应用)

      ===================     引脚3 (A) 和引脚4 (B)============的"外部上拉或下拉"

    SN74AVC1T45  引脚6 连接到3.3V 电源  

                   引脚5  常闭(无任何连接)

                   我们 已连接到 GND

                   引脚4 连接到信号 B (外部上拉4.7K 高3.3V)

                   引脚1 N.C (无任何连接)

     "SN74AVC1T45"引脚3将获得"高电平(1.2V)"信号?  (因为 外部拉电流为4.7K 高1.2V)

     ================================================================================  

     ===================     引脚3 (A) 和引脚4 (B)====================的"没有外部上拉或下拉"

    SN74AVC1T45  引脚6 连接到3.3V 电源  

                   引脚5  常闭(无任何连接)

                   我们 已连接到 GND

                   引脚4 连接到信号 B (无外部上拉4.7K 高3.3V)

                   引脚1 N.C (无任何连接)

     "SN74AVC1T45"引脚3将获得"其值可能读作高电平、低电平或振荡"信号?  

    (因为 引脚3没有外部拉电流4.7K 高1.2V)和引脚5 (DIR) N.C (无任何连接))

     ================================================================================              

     谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    您能否发布您的原理图的屏幕截图?

    引脚1和6都是电源引脚、这意味着:

    从电压 A 转换为电压 A ->电压 B 时、引脚1 必须连接到电压 A、引脚6 必须连接到电压 B

    此外、引脚5是方向控制引脚、 必须按如下方式进行连接:

    如果从 A -> B 转换:将针脚5连接到电压 A

    如果从 B -> A 转换:将针脚5接地。

    引脚5 不能保持断开状态。

    "再次确认    、是否提及 SN74AVC1T45 的最大 ICCA + ICCB 20uA 总电流消耗?"

    正确、ICCA + ICCB 是两个电源引脚消耗的最大总电流。

    要回答您的其他应用、我需要查看原理图。

    谢谢!

    乍得克罗斯比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    作为附加文件上传。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我相信条件4就是您所要寻找的。

    如果 B --> A,则选项4。

    如果 A --> B,则选项2

    谢谢!

    乍得克罗斯比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的回复。

    但是,似乎没有 解决我的问题,我可以再次确认:

    (1) SN74AVC1T45引脚4 (B)和引脚3 (A)有内部上拉或下拉电阻?

       A---> B:(因为引脚5拉高)

        (更改另一个词:

        条件1 引脚4 (B)和引脚3 (A)带有外部上拉电阻 、引脚1 不连接到 P1V2; 条件2没有外部上拉电阻、引脚1 连接到 P1V2)

        (1-1)如果 引脚3 (A)未 提供信号、 条件1引脚3 (A)将通过外部电阻器 R1上拉为高电平、条件2 引脚3 (A)将从内部上拉至引脚1 (VCCA、P1V2)、对吧?

         (1-2)   引脚4 (B)如何导致  条件1和  条件2?

            (  条件1 引脚4 (B)是否将通过外部电阻器 R2上拉为高电平,条件2 引脚4 (B)将通过内部上拉至引脚1 (VCCB、P3V3),对吧? )

    (2)条件5和条件6、因为 引脚5未拉高或 下拉、"悬空"

       因此,有时会变成 A-->B ,有时会变成 B---- >A,有时会变成 B <--- >A ,有时会变成 B-X-A,对吧?     

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    很难遵循您的要求、但我认为这里的困惑在于器件是否具有内部上拉/下拉电阻。 答案是否定的、不是内部的。 因此、如果您将 VCC 和方向引脚等引脚保持悬空、则操作将未知。 需要使用外部上拉电阻器、以避免任何引脚悬空。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    谢谢您的回复,但 我更困惑。您是否可以直接根据下面的问题回复?

    您的答复(a):

     我相信条件4 就是您所要寻找的。

    如果 B --> A,则选项4。

    如果 A --> B,则选项2

    你的答覆(B):

    很难遵循您的要求、但我认为这里的困惑在于器件是否具有内部上拉/下拉电阻。 答案是否定的、不是内部的。 因此、如果您将 VCC 和方向引脚等引脚保持悬空、则操作将未知。 需要使用外部上拉电阻器、以避免任何引脚悬空。  

    您的回答(A)"选项2和 选项4 "引脚4 (B)和引脚3 (A) 没有 外部上拉和下拉、与您的回答(B)不同  

    "需要使用外部上拉电阻器、以避免任何引脚悬空。"

    因此:

    (Q1)引脚4 (B)和引脚3 (A)是否 需要外部上拉/下拉电阻?

    (Q2)当您的回复 时 、引脚4 (B)和引脚3 (A)没有内部上拉电阻/低电平、引脚功能中以"输入/输出 A "为基准。以 VCCA 为基准

        “输入/输出 B,以 VCCB 为基准”,“”的含义是什么.......... 以 VCCA"、"..........为基准 以 VCCB 为基准"?

    (第3季度)

    (Q3-1)条件 1  

       引脚4 (B)和引脚3 (A)具有外部上拉电阻 、引脚1 未连接到 P1V2; 条件2 没有外部上拉电阻、引脚1 连接到 P1V2)

         (QA-1) 如果 引脚3 (A)不 提供信号, “条件1 和 条件3”引脚3 (A)将被外部电阻器 R1拉高,对吧?

              因为 Pin1 没有连接到 P1V2,所以 条件1在 引脚3 (A)和 引脚4 (B)之间断开连接,对吧?

               如果 引脚3 (A)不 提供信号, 则“条件2 和条件4” 引脚3 (A)和 引脚4 (B)将“浮动”,但连接 在引脚3 (A)和 引脚4 (B)之间,对吧?

     (Q3-2)条件5和条件6、因为 引脚5未上拉或 下拉、" 悬空 "

       因此,有时会变成 A-->B ,有时会变成 B---- >A,有时会变成 B <--- >A ,有时会变成 B-X-A,对吧?     

    (第4季度)

      是否提到 SN74AVC1T45   引脚1 (VCCA)或  引脚6 (VCCB) 没有连接到 VCCA 或 VCCB (悬空),它将断开 引脚3 (A)和 引脚4 (B)之间的连接,对吧?

    (因为,Pin1 (VCCA)、  Pin6 (VCCB)是端口,B 端口内部逻辑电源,

             pin1 (VCCA)=悬空,意味 着端口 A 内部逻辑不起作用,因此,它将断开 引脚3 (A)和 引脚4 (B)之间的连接   

             PIN6 (VCCB)=悬空,这意味 着端口 B 内部逻辑不起作用,因此,它也将断开 引脚3 (A)和 引脚4 (B)之间的连接。)

    (或者我有任何误解?)

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    您是否有任何更新?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    (Q1)如果引脚4和引脚3未连接任何元件、则必须将其上拉。 请参阅以下内容:

    (Q2)从 B ->A 或 A-->B 转换时、电压 A = Vcca、电压 B = Vccb。  

    (第3季度)  

    条件1

    错误:引脚1未连接到 P1V2

    条件2

    正确、A -> B。引脚1必须连接到 P1V2。

    如果 Signal_BB2_N 连接到另一个电路、则不需要电阻器。

    如果信号_BA2_N 连接到另一个电路、则不需要电阻器。

    如果任一未连接、则需要使用电阻器。

    条件3.

    错误:引脚1未连接到 P1V2

    条件4.

    正确、B -> A。引脚1必须连接到 P1V2。

    如果 Signal_BB2_N 连接到另一个电路、则不需要电阻器。

    如果信号_BA2_N 连接到另一个电路、则不需要电阻器。

    如果任一未连接、则需要使用电阻器。

    条件5.

    错误:引脚1未连接到 P1V2、引脚5未连接。

    条件6.

    错误:引脚5未连接。

    (Q4) 如果引脚1或引脚6悬空(未连接任何元件)、这并不意味着电路断开。 请参阅:

    谢谢!

    乍得克罗斯比