This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0101:SPICE 建模

Guru**** 2910510 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/886344/lsf0101-spice-modeling

器件型号:LSF0101

是否有适用于这些器件的 Spice 模型?  

如果不是、那么是否为内部 MOSFET 设置了参数、以便我可以自行选择?  

我的设计在3.3V 时具有 VREF_B。    另一侧将根据客户规格随应用而变化。   "A"侧的范围为1.8V 至3.3V。     在"A"上的3.3V 电平上、"B"和"A"之间的差异不足。     使用应用手册、 我通过从3.3V 导出的电阻分压器形成了 VREF_A。     我将 VREF_A 电压设置为1.5V。   似乎它会起作用、但 我想通过模拟示例向团队其他成员证明该解决方案是可行的。

谢谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    欢迎使用 e2e。 您可以在 PSpice / LTSPICE 上使用通用 NFET 模型来模拟 LSF 的行为。

    有关单电源电平转换的更多信息、请参阅下面的 LSF 视频教程:

    e2e.ti.com/.../LSF0101.TSC

    这里是我使用的 TINA SPICE 模型。

    请告诉我这是否适合您。

    此外、您还可以考虑使用我们的 DIR 控制电平转换、它对电源轨没有限制。 这使得 Vcca/Vccb 能够在整个1.8<>3.3V 电压范围内运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、LSF0101的产品文件夹中有一个 SPICE 模型。 请告诉我它是如何工作的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  我能够让您的示例电路在 TINA 中工作。    由于新冠 病毒锁定、 我无法通过实验室访问来进行实验验证。   我尝试使用 SPICE 模型来在 LT Spice 中进行仿真、作为另一项验证。  但是、遗憾的是、Spice 模型已加密、因此 LT Spice 无法使用它。   因此、我想我必须使用 TINA。    对于任何其他想要仿真该器件的人 、我建议使用 TINA。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。

    住在家里,安全!