This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC2T245:上电序列

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC4T245, SN74AXC2T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/892553/sn74avc2t245-power-up-sequence

器件型号:SN74AVC2T245
主题中讨论的其他器件:SN74AXC4T245SN74AXC2T45

您好!

我对 SN74AVC4T245RGYR 和 SN74AVC2T245RSWR 有疑问:

组件是否有上电序列? 如果只有一个电源打开、另一个电源关闭(VCCA 或 VCCB)、是否会损坏组件?  

我有一个需要遵循的电源序列、几秒钟后 VCCB 打开(反之亦然)。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EFI、

    电源排序后器件不会损坏。

    请参阅以下有关电源时序的常见问题解答:

    此外、还应考虑使用 SN74AXC4T245和 SN74AXC2T45、这两款器件可保证无干扰电源定序。

    应用手册:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hן ShreyasRao、

    感谢您的回答、

    我在应用手册中看到、它验证了从3.6V 到0.8V 的电压转换。

    电压为1.8V 和3.3V 是否相关? 仍然会发生干扰?

    我看到您正在与竞争对手进行比较-我选择的系列是否也存在干扰?

    谢谢、

    EFI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 EFI、

    该应用手册专门测量并确保 AXC 上的任何 Vcc 组合都不会出现毛刺脉冲。 因此,1.8 <>3.3V 也是正常的。

    遗憾的是、我们无法保证 AVC 器件上没有干扰。