This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC06A:热阻

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/892643/sn74lvc06a-thermal-resistance

器件型号:SN74LVC06A

您好!

 我的客户希望知道热阻结点到外壳。 您会给出这个数字吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    他们希望获取有关什么封装的热性能信息?

    谢谢!

    乍得克罗斯比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    完整器件型号为 SN74LVC06APWR。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    请参阅下表:

    θ JA -高 K  

    127.3.

    Theta JC、顶部

    56.6.

     JB  

    70.3

     PSI JT

    10.3

    磅/平方英寸 JB  

    69.6.

    Theta JC、底部

    不适用

    谢谢!

    乍得克罗斯比