This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC08A:用于 ADS8920B SCLK 输入的50MHz 时钟缓冲器

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8920B, SN74LVC08A, SN74LVC1G17, SN74LVC1G34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/891616/sn74lvc08a-50mhz-clock-buffer-for-ads8920b-sclk-input

器件型号:SN74LVC08A
主题中讨论的其他器件:ADS8920BSN74LVC1G17SN74LVC1G34

您好!

我们的客户正在考虑使用 SN74LVC08A 作为 ADS8920B 50MHz SCLK 输入的缓冲器。
SN74LVC08A 是否可用于此目的?  
ADS8920B SCLK 采用了高电平/低电平时间为45-55%的时钟、VIH= 0.7 VCC / VIL=0.3VCC (VCC=3.3)。

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这将起作用。 3.3V 时、具有最强、最快输出驱动器的逻辑系列是 LVC、50MHz 能够很好地承受支持的频率范围。

    但为什么使用四路与门、而不使用 SN74LVC1G34这样的单路缓冲器? 如果输入信号已经降级、则最好使用具有施密特触发输入(SN74LVC1G17)的缓冲器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    请参阅 Clemens 的回复。

    客户是否有任何特定原因想要使用与门缓冲信号? 否则、使用施密特触发缓冲器(如 SN74LVC1G17)将是更好的选择。

    谢谢!

    乍得克罗斯比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。
    很抱歉、我不确定使用与门的原因。

    此致、
    OBA