This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV1T34:NC 引脚能否连接到 Vcc?

Guru**** 2503485 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV1T34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/892965/sn74lv1t34-can-the-nc-pin-be-connected-to-vcc

器件型号:SN74LV1T34

NC 引脚能否连接到 Vcc (引脚5)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    SN74LV1T34的 NC 引脚未在内部连接到任何器件、因此可以将其连接到 VCC。

    谢谢!

    乍得克罗斯比