This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC125A-Q1:SN74LVC125A-Q1串联、有可能吗?

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC125A-Q1, MSP430F5438A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/891692/sn74lvc125a-q1-sn74lvc125a-q1-in-series-is-it-possible

器件型号:SN74LVC125A-Q1
主题中讨论的其他器件: MSP430F5438A

尊敬的所有人:

该项目由共享 SPI 端口的两组电子板组成。 2个堆栈通过40cm 长的电缆进行连接。 在下面、您可以找到一张图片来阐明想法。

我的想法是使用 SN74LVC125A-Q1来提高 MSP430F5438A 的输出强度、从而驱动电缆。 此外、我还想使用2 个 SN74LVC125A-Q1、每个堆栈一个。  

我读取了电压电平、对我来说、这些电平是可以的、但我希望您确认此配置是否可接受。  

感谢您的工作

此致

Damiano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damiano:

    这应该可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪伦、您好!

    感谢你的工作。

    我有疑问:

    • 如何了解缓冲器/驱动器是否支持40cm 长的电缆?  
    • 最大输出电容是多少? 我如何才能做到这一点?

    谢谢

    此致

    Damiano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Damiano、

    取决于寄生电容和系统要求。 较长的电缆将具有更大的电容、从而降低转换速率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪伦、您好!

    较长的电缆将具有更大的电容、从而降低转换速率

    好的。 很明显。

    因此、Iout 最大值提供了压摆率。 电流越大、SR 越大。

    我们是否可以假设瞬态电容电荷为恒定电流? 我们能否使用此公式计算上升时间 t = C * V / I? 然后使用该时间来评估最大频率?

     

    谢谢

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damiano:

    此常见问题解答应在以下位置提供帮助: https://e2e.ti.com/support/logic/f/151/t/718814?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=faq%3Atrue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    感谢您的工作