This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G14:关于建议的焊盘图案

Guru**** 2387060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/891573/sn74lvc1g14-about-recommended-land-pattern

器件型号:SN74LVC1G14

您好!

在比较 SCES218W 数据表和 SCES218Y 数据表时、建议的焊盘图案有所不同。

e2e.ti.com/.../SN74LVC1G14DSFR.pdf

1.您能告诉我更改的原因吗
2.如果与旧数据表的焊盘图案匹配,是否有问题?

此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tsukui、

    它可能会被更改以更新格式。 如果您仔细观察、我们将讨论两个图像之间相差百分之一毫米的差异。 这意味着旧的土地格局不可能出现问题。  

    如果存在不确定性、您还可以使用给定的器件尺寸来制作自己的封装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    感谢您的回答。
    客户担心曲线形状。



    >更新格式可能会发生更改。
    您能告诉我形状变化的详细信息吗?
    客户需要这些信息来了解实施的可靠性。

    此致、
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke、

    焊盘的形状不会改变电气性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    感谢您的支持。

    >焊盘的形状不会改变电气性能。
    我知道。
    但是、客户担心器件焊料的焊接强度。
    客户一直在根据旧的数据表实施。
    您能告诉我形状变化的详细信息吗?

    此致、
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

     焊锡问题的焊接强度和变更原因是否有任何更新?
    如果您有一些更新、请再次与我联系。

    此致、
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tsukui、

    如果他们使用的是旧版式示例、并且该示例正在工作、则可以继续使用该版式。 该页面是指南而不是要求。