This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0206-29:帮助检查 TXS0206-29封装尺寸详细信息

Guru**** 2523180 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/892682/txs0206-29-help-to-check-txs0206-29-package-dimension-details

器件型号:TXS0206-29

大家好、

帮助检查数据表 P.24中的尺寸大小。 如果客户对 E 使用1.558毫米的尺寸、是否可以? =(1.588+1.528)/2。

根据客户反馈、CAD 限制将在十进制后降至第3位。 使用1.5575 (1.588+1.527)/2时会出现问题。 谢谢  

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/txs0206-29.pdf

D:最大值= 1.988mm、 最小值= 1.928mm

E: 最大值= 1.588mm、最小值= 1.527mm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Helios、

    这应该是好的。