This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ALVCH32245:SN74AVC32T245 OE 上的电压尖峰

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC32T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/892694/sn74alvch32245-voltage-spike-on-sn74avc32t245-oe

器件型号:SN74ALVCH32245

尊敬的先生/女士

我的客户测量了 SN74AVC32T245的波形、发现该波形超出规格。
问题如下:
在测量/ OE 引脚电压时、客户发现在直流电平峰值转换期间、其状态将超过3.6V。 那么、我想问这是否会影响该 IC 的正常运行?
如果是、请帮助并告诉我如何处理此问题。 如何解决此问题?

此致、

黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值和数据表的第1部分最高允许4.6V 的电压

    为了减少振铃、信号线应正确端接。 R275应该被放置在走线的开头(即、在 MCU 引脚上)、并且它应该足够大、以便它与走线的特性阻抗相匹配。 (我不能读中文。)